This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:如何对其进行编程?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/950639/cc1101-q1-how-to-programm-it

器件型号:CC1101-Q1
主题中讨论的其他器件:CC1101

大家好、我正在寻找一种将 CC1101收发器连接到我的 PC 的方法、以便能够通过 RF Studio 软件进行配置。 我无法承担评估板的成本、因为它适用于预算有限的大学项目、而且最重要的是、我只需要设置几个此类产品。 可以帮帮我吗? 如果是其他产品、是否还有其他要编程的电单、并且仍符合汽车标准?  

请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 TRXEB 或 CCDebugger 来提供芯片与 SmartRF Studio (PC)之间的接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然而,不幸的是,他们太不符合预算,我只需要对一个发送者和一个接收者进行编程,而且不能负担得起。 是否有通过 Arduino 或其他微控制器对其进行编程的想法? 您能否建议使用任何库、以便即使没有 SmartRF Studio 也能轻松实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中定义了对芯片进行编程所需的 SPI 接口。 您可以查看 https://www.ti.com/product/CC1101#design-development##software-development 下的软件示例 作为指导(CC1101-Q1和 CC1101上的接口相同)