请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101-Q1 主题中讨论的其他器件:CC1101、
大家好、我正在寻找一种将 CC1101收发器连接到我的 PC 的方法、以便能够通过 RF Studio 软件进行配置。 我无法承担评估板的成本、因为它适用于预算有限的大学项目、而且最重要的是、我只需要设置几个此类产品。 可以帮帮我吗? 如果是其他产品、是否还有其他要编程的电单、并且仍符合汽车标准?
请告诉我!