This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:具有升压模式的2节 AA 电池参考设计

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, LPSTK-CC1352R, TPS61023, TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/946573/cc1352p-2xaa-batteries-reference-design-with-boost-mode

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352RLPSTK-CC1352RTPS61023TPS22910A

您好!

我将使用2xAA (2S)电池设计定制板、如下图所示。

您是否有任何参考设计文件? 还是有任何建议?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到过此参考设计将两节2xAA 电池用于 CC1352R: https://www.ti.com/lit/zip/swrr170

    您需要了解的主要是从 AA 电池到5V 的电源转换吗?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、

    关于升压转换器供电的帖子:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的信息。

    是的、我想知道的是"从 AA 电池到5V 的电源转换"

    问题1. 您是否有适合这种情况的参考设计?

    问题2. 对于将2节 AA 电池转换为5V 电源的"TPS61222DCK"、您有什么看法?

    问题3. 在您发送的参考原理图中使用"TPS22910AYZV (U7)"的目的是什么?

    BR、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我会将此主题分配给电源论坛、以便他们可以回答您的问题、因为这不是我的领域。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我是否可以知道负载条件是什么?  

    Vin=2.5V、Vout=5V、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu

    1、这里是条件。

    -输入电压:2AA 电池(不可充电)=>大约2.5V~3.3V

    - Vout = 5V

    -负载=低于500mA

    2.你能不能给我回答第二季度的问题。 在您发送的参考原理图(MCU071A_LPSTK-CC1352R_Schematic)中使用"TPS22910AYZV (U7)"的目的是什么?"

    提前感谢。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于此类负载、您可以查看 TPS61023。 这应该是一个好选择。  

    对于 TPS22910、我想您问 Richard。  

    您好 Richard:

    您可以帮助回答此问题吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Minqiu、

    有人可以回答我的以下问题?

    问题3. 在您发送的参考原理图中使用"TPS22910AYZV (U7)"的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS22910A 是一款低电平有效负载开关。 我不太熟悉相关设计、但负载开关似乎用于在连接电池后提供受控的上升时间、以避免在开启期间产生任何输出电容来拉大电流。

    这是我们的负载开关在功率级中的常见用途。

    感谢您在设计中使用 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas。

    这就是我要知道的。 谢谢。

    Richard 和 Minqiu、

     再次感谢大家

    Kevin