This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:用于外部目标的 EnergyTrace

Guru**** 2562660 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/949036/cc1352r-energytrace-for-external-target

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!

我正在尝试使用 CC1352R Launchpad (LP 修订版 B)使 EnergyTrace 与外部目标协同工作。 遗憾的是、我没有在 EnergyTrace (0电流)中获取任何读数。 板载 LP 目标生成预期结果。 我缺少什么吗?

它以这种方式连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MH、

    您还应将 CC1352R 器件的电源跳转到另一侧。 尝试跨接"XDS110 Power"引脚为另一个器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、M-W、只需澄清一下:我已经跳过了 XDS110电源引脚、外部目标通过 JTAG 接口供电。  

    我不清楚是否需要跳过另一个标题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MH、

    如果您更仔细地查看原理图、LaunchPad 的"无线电"部分的电源接头以位于 ET 电路之后的"target_VDD"为源。 您使用的编程器接头通过位于 ET 电路之前的 LS_VDD 为器件供电。  

    您需要从大调试标题行运行一根导线来为要测量的器件供电、以便 ET 能够感应电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。 尝试一下、然后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢指针 M-W