This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CW 测试通道与 FCC 和 EU 测试的标准操作通道不匹配

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/949008/cc1101-cw-test-channel-not-matching-statndard-operating-channel-for-fcc-and-eu-tests

器件型号:CC1101

我正在支持一种现有设计、该设计已返回欧盟市场的重新认证。

原始设计包括进入 CW 模式以进行 FCC 测试的功能。  在进入 CW 模式之前、该代码故意使 CC1101中的通道编号递增。  我在产品的代码或文档中找不到这样做的原因。

是否有理由以比其他测试稍高的频率运行 CW 测试?  到目前为止、我在互联网搜索中找不到一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CW 和基于数据包的测试应使用相同的频率。 我认为没有理由在实际应用程序将运行的不同频率上运行 CW 测试。