This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:串行生产测试

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/945531/cc1312r-serial-production-testing

器件型号:CC1312R

尊敬的女士,先生,

我设计了一个包含 CC1312R 器件的电路板、该器件将很快投入生产。 生产面板将由20个 PCB 组成、每个电路板具有7个测试组件(Vcc、复位、GND 和4引脚 JTAG)

我正在测试该板的测试台工作、我有一些问题:

  • 您是否有能够同时刷写20个器件的编程工具?
  • 我还想实施内部 BIST 和外部时钟检查。 您是否有这两个测试的源代码示例?

如果您还有其他问题、请不要犹豫、

提前感谢、

巴蒂斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baptiste。  

    您应该能够使用 SmartRF Flash Programmer 2的 CLI 版本来执行此操作。 通过运行软件的多个实例并使用调试器 XDS-ID 选择要闪存的目标、您可以同时对多个器件进行编程。  

    我认为我们没有您要求的检查的源代码示例、但我会加倍验证。

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TI 提供的工具通常用于调试和开发。 对于大规模生产、您应该主要从3中查找工具。 销售商。