请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 尊敬的女士,先生,
我设计了一个包含 CC1312R 器件的电路板、该器件将很快投入生产。 生产面板将由20个 PCB 组成、每个电路板具有7个测试组件(Vcc、复位、GND 和4引脚 JTAG)
我正在测试该板的测试台工作、我有一些问题:
- 您是否有能够同时刷写20个器件的编程工具?
- 我还想实施内部 BIST 和外部时钟检查。 您是否有这两个测试的源代码示例?
如果您还有其他问题、请不要犹豫、
提前感谢、
巴蒂斯特