This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:交替连接 BLE 和 Sab 1GHz

Guru**** 2562610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/946629/ccs-cc1352r-alternating-connection-ble-and-sab-1-ghz

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我正在开发一个基于 CC1352R 的项目。 从传感器收集数据的"收集器"项目。 我对使用 BLE +低于1GHz 有疑问。 我希望 BLE 每30秒打开一次、检查是否有与器件的连接、如果没有连接、请断开连接。 当蓝牙未激活时、低于1GHz 网络应正常工作。 我根据"DMM_wsnnode_remote_display_app"示例开发程序。 如何更改程序以使其具有收集器而不是节点? 如何配置 DMM、以便 BLE 每30秒开启一次、而低于1GHz 网络的其余时间也会工作?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们没有 DMM 的收集器用例示例。 但是、我们有一个 SimpleLink Academy 实验、其中提供了根据您的用例定制 DMM 的指导:

    为了每30秒开启一次 BLE、我只需在 BLE 应用中实现一个时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我不能使用 DMM 吗? 只需使用计时器在 BLE 和低于1GHz 之间切换?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、很抱歉我不清楚。 我建议使用 DMM、并在 BLE 和低于1GHz 应用线程中额外使用计时器。

    DMM 并不是真正针对时间档时间而设计的、因此您无法针对所描述的场景进行配置。