This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:低频时钟

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/945539/cc1352r-low-frequency-clock

器件型号:CC1352R

大家好、  

我的客户在设计中使用 CC1352R、他们想知道 如果 IC 在服务器角色中、是否必须使用32.768kHz 时钟。  

您可以对此进行确认/评论吗?  

谢谢、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果他们的应用需要准确的时序、那么他们需要使用晶振、否则它是可选的。

    如果不确定、则可以将晶体作为占位符放置在设计中。 他们可以测试具有/不具有晶振的原型、然后决定使用晶振。

    谢谢、

    PM