This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:无法细分产品名称"com.ti.SIMPLELINK_AUDIO_PLUGIN [3.30.06]"

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, LAUNCHXL-CC1312R1, MSP430FR5994, CC3200AUDBOOST, CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/941062/ccs-launchxl-cc1312r1-cannot-fine-products-name-com-ti-simplelink_audio_plugin-3-30-0-06

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIOMSP430FR5994CC3200AUDBOOSTCC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

工程师好、

我通过 此链接下载有关音频的 SIMPLELINK SDK。 我可以问我在哪里可以买到这款产品吗?

祝你一切顺利、

SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我下载了与网站不匹配的错误 SDK。 现在、我已经再次下载并成功构建了它。

    您 的资源不存在。 :)谢谢

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除链接末尾的问号、链接正常工作。 有时、在生成链接时会包含一个额外的字母、因此链接有时不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、我会尝试一下。 我发现驱动程序演示 pdmstream 无法生成任何语音、这是正确的现象吗?

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这里没有相关的硬件可以进行测试、但"Volume 0"看起来不正确。  

    您使用的是哪种麦克风?您是如何连接的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用的开发套件为 LAUNCHXL-CC1312R1和 BOOSTXL-AUDIO、如下图所示。

    我认为转盘可以改变音量、但它不起作用。 :(

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在浏览有关 BOOSTXL-AUDIO 和 MSP430FR5994的网站后、我认为我使用了错误的 DK 电路板。 但哪个电路板与 LAUNCHXL-CC1312R1配合使用以测试音频应用?

    祝你一切顺利。

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的示例中介绍了需要修改的 BoosterPack 和方式、请参阅自述文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、我将申请与 CC1312兼容的 DK 电路板并进行测试。

    祝你一切顺利、

    SeanOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我收到了两个 CC3200AUDBOOST 板并重新进行了测试。 此外、我已经按照"Board.html"文件中所示连接了导线并关闭 了相关跳线、但我听不到接收器发出的任何声音、并且发送器的绿色 LED 闪烁时接收器的红色 LED 不闪烁。

    如下图所示的器件连接。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在音频插件的 docs/Quick_Start_Guide.html 中、您将找到一个"硬件设置"部分、其中包含有关如何设置跳线等的非常详细的信息 不确定您的当前设置是否反映了这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您所说的文档是关于演示"audiohal_echo"、它在一个器件内运行。 我已经按照上面描述的步骤操作、但仍然无法获得正确的结果。 :(

    步骤很简单、组合设备、插入音频输入和输出线、下载程序 、然后您可以从输出侧听到声音。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、 本 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADEO-WXL1wpwuh.hyx3Zvw__RW99gST__LATEST 是通用快速入门指南。 转至"Hardware setup"、然后在 CC13x2之后按箭头。 从图片中可以看到、这不是您在本文前面所显示的设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我遵循 这一点。 就在这里、我看到了注释"设置显示了两个 CC1352P LaunchPad。 CC13x2R LaunchPad 的设置略有不同。 有关详情,请参阅《用户指南》。"。 我将更清楚地阅读用户指南。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SimpleLink 音频插件快速入门指南 ->硬件设置-> CC13X2


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    测试已通过! 但噪音太大了:(是否有任何解决方案可以优化音频质量?

    此致、

    肖恩