This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:透明串行模式

Guru**** 2770705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/944550/cc1200-transparent-serial-mode

器件型号:CC1200

尊敬的 Sirs:

   在使用透明串行模式时、如何读取载波检测和 RSSI?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以像在正常模式/FIFO 模式下一样将 CARER_SENSE 信号输出到 GPIO。 检查 CARER_SENSE 信号时、您应该首先检查 CARRY_SENSE_VALID 是否有效。

    在 RSSI_VALID 信号被置为有效后、可以从 RSSI 寄存器读取 RSSI。

    如果不想在 GPIO 上输出信号、则可以从 RSSI0寄存器中读取所有信号。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息。   谢谢、Siri

    John