This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:射频范围改进

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/942095/cc1200dk-rf-range-improvement

器件型号:CC1200DK

你(们)好

我使用 CC1200DK 评估模块、TI 开发套件和智能射频进行距离测试。 设置为:916MHz、200kHz 滤波器带宽、19.2Ksps、55KHz 偏差。我们的连接距离高达800米。 我们正在寻找采用相同设置的高达1.3km 的距离。 发送器是一个传感器模块、具有 Semtech 的 XE1203器件。

您能否提供使用 Smart RF Studio 提高覆盖范围的建议? 我们是否需要更改任何射频寄存器设置以获得更好的性能?

谢谢、此致

Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请穿电    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。 这真的很有帮助。

    在工作台级别分析中、我们能够与传感器进行通信。 我还尝试了-105dBm 灵敏度。 但在现场它不起作用。是否有任何适当的方法或过程来调优射频寄存器、例如、开始载波传感、使用前导码进行 RSSI 分析、然后是 AFC 和 AGC?

    还是堆栈本身会自动处理这些设置?

    此致

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如应用手册中所述:您是否使用设置计算了理论范围?

     " Stack 本身注意"、您指的是哪个堆栈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    射频计算符合范围要求。 已附加图像 FYR。

    堆栈意味着、TI 已经给出了软件/寄存器设置。

    您能否共享1.3km 范围的寄存器设置、以便我们可以直接刻录程序并使用评估板对其进行测试? 如果您可以共享软件代码,那将不胜感激。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开机自检中缺少图片。 请使用“插入/编辑媒体”按钮插入图片。  

    对于距离估算、您是否在测试的地方测量了实际本底噪声? 由于无线电流量增加、本底噪声通常高于本底热噪声、因此必须加以考虑。  

    遗憾的是、我们没有一个数据库可以准确覆盖发送给哪个客户的内容。 如果可能、您能否总结一下您在此处收到的"Stack 意味着、TI 已经提供的软件/寄存器设置"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我附加了距离计算。 我使用了 Smart RF Studio 并提到了为920MHz、2FSK 提供的标准设置。 在功率为-105dBm 的连续 Tx 的 RSSI 窗口中、我们还能够在工作台级数据传输测试中检测数据。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您使用了-110dBm 作为敏感性。 由于数据速率和不同的 RX BW、您设置的灵敏度会有所不同。 您是否测量了实际灵敏度?  

    您的意思是您能够接收-105 dBm 的数据包吗?  

    您是否使用 PCB 天线或鞭状天线? 使用距离估算工具时 、要求使用反映所使用硬件的数字。 TX 功率实际上是14dBm 还是该模块的其他功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我收到的数据包为-105dBm。 天线是采用 CC1200DK 套件的 Monopole Whip 天线。 发送器功率为14dBm。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然缺少一些参数来了解您的结果。

    -您使用的数据包有多长时间?

    -您为距离测试设置了哪个限制?

    根据、您看到的功率为@-105dBm。 您能否确认您在进行距离测试时能够收到此级别的数据?

    -使用连续 RX 但没有已知 TX 打开的 SmartRF Studio 测量的本底噪声是多少?

    您能否发布测试地点的地图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否共享一个在1.3 km 内验证的固件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于范围测试、理论范围/估算范围与现场测量的实际范围之间可能存在相当大的差异。 实际范围取决于时间和位置。

    -时间:我看到过背景噪声随时间变化可能超过10dB 的情况。

    -位置:要获得与距离估算器相似的结果、RX 和 TX 板必须比地面高1米、地面必须平坦(基本上是足球场或类似场地)

    因此、我可以在这里使用一些参数进行测试、这些参数的范围为1.3km、但不会给出这些设置在您的末尾会给出相同的结果  

    --

    这就是为什么我试图理解你得到的结果是否是预期的。  

    重要参数包括:

    -灵敏度:我不会为您使用的 phy 设置此值。

    背景噪声:我在这里没有收到一个数字。

    我想了解一下您在哪里进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。

    以下是参数:TX 频率- 916MHz、Rx 滤波器- 200KHz、偏差、55KHz /=10%、2-FSK、预期灵敏度-105dBm、无背景噪声、测试条件-我们将在高速公路路况下进行测试、

    在这种情况下、RSSI 图形水平大约为-107dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到链路裕度设置为0、这将提供非常乐观的估计。 如果您将其设置为"无天线分集"、您将得到接近您实际看到的结果的估计值。 如果您希望拥有更长的距离、则必须选择允许更低 RX BW (更低本底噪声)的数据速率。 或增加输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。 我们将无法更改 Rx 滤波器带宽、数据速率或偏差、因为它是由不在我们控制范围内的发送器确定的。 对于寄存器设置、您是否可以建议其他方法、例如。 AGC、RSSI 等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试避免在电路板上使用额外的 PA。 此天线是否有助于 S1551AH-915S? 它的增益为2dB、其特性优于 TI 评估板天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenejith、您好!

    天线为无源天线、 与理论全向天线(所有方向的能量相同)相比、天线在天线的垂直方向具有2dBi 指令增益。 以下套件天线868-930 MHz:脉冲 W5017具有相同的方向增益(2dBi)。 如果您使用 了420-470 MHz:脉冲 SPWH24433TI 天线、那么它可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Erik

    感谢您的输入。 我有兴趣了解链路裕度、路径损耗计算器正在考虑天线不多样性。 此外、您能否分享一些有关该工具如何计算真实距离(无干扰)的输入?

    此外、我还使用 Silicon Labs 计算器测试了范围。 它显示了不同的距离估算? 想知道为什么每个计算器显示不同的范围、无法关联?

    是否有任何其他改进范围的建议、如降低载波感测阈值等?

    谢谢

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenejith、您好!

    此处对该工具进行了说明:  

    我不知道 Silicon Labs 计算器背后的动态原理。 但 TI Excel 距离估算器使用 Friis 视线和 2射线地面反射模型。  "无天线多样性"意味着添加15dB 的链路裕度以接近实际可实现的范围、从而降低距离结果、就像链路预算降低15dB (对于实际的链路预算和距离预期、 必须考虑到其他损失,而不是弗里斯预测的损失)。   保护频带的级别取决于所需的裕度级别。 从理论上讲、这仍然可以是0dB、无线电链路仍然可以工作。 不过、应采用特定的保护频带、该频带通常在10dB 至20dB 的范围内。 对于需要强大可靠的“失效防护”射频链路的系统,可以进一步增加裕度。

     Excel 工具中还有一个"范围调试检查列表"选项卡。

    我必须检查 载波侦听阈值是否可以更改、是否有用。