This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:是否有方法能够以最大射频输出功率生成全深度 OOK?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/941693/cc1125-is-there-a-way-to-generate-full-depth-ook-at-maximum-rf-output-power

器件型号:CC1125

大家好、

客户提出的问题-

CC11xx 用户指南(SWRU295E)做了这样的陈述:“OOK 调制只是打开或关闭 PA 以分别调制1和0” (第5.2.2节)。  这表明我们应该能够通过打开和关闭 PA 来生成 OOK。  但是…μ A。

 

稍后、在配置寄存器说明(PA_CFG0–功率放大器配置寄存器 0)它会声明“对于具有最大深度的 OOK,PA_POWER_RAMP-4.ASK_DEPTH 必须始终为零,因此对于具有最大深度的 ASK/OOK,最大 ASK/OOK 输出功率为12.5dBm

 

我们希望能够在最大射频输出功率下生成全深度 OOK (PA‘ON’= 1/PA‘OFF’=0)。  第一条语句建议硬件可以执行此操作。  然而,第二项发言表明,这是不可能的。  是否有方法能够以最大射频输出功率生成全深度 OOK?  如果有用、我们不需要为此应用进行脉冲整形。

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的监管测试(ETSI/FCC )面向哪些市场?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此特定应用不会接受 FCC 或 ETSI 法规测试。  我们只需要能够在最大输出功率下生成最大深度 OOK。  无需担心监管后果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不受法规要求的约束、则只需以最大输出功率发送即可。

    /Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard -

    我们只想这么做、但我们不知道如何配置该器件以在最大输出功率下生成具有100%调制的 OOK。   如果有可能,您能帮助我们了解如何做到这一点吗?  数据表似乎指示全深度 OOK 的最大输出功率为12.5dBm。  我们感到奇怪的是、有人评论说 OOK 是通过打开和关闭 PA 生成的–这表明我们应该能够在+15或+16dBm 时生成全深度 OOK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 OOK 发送最大输出功率、尤其是在您不受法规要求约束的情况下。

    先前对输出功率进行了限制、只是为了限制 TX 带宽以符合法规标准。  

    关闭此主题以避免重复的电子邮件。

    此致、

      Richard