This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:广播设备数据集计数= 1的 SysConfig 警告

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/944405/ccs-cc1352r-sysconfig-warning-for-broadcaster-data-set-count-1

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

我已经构建了 simple_Peripheral 示例并将其集成到我自己的项目中。 SDK 4.10.00.78。

我不需要两个广播集、实际上 SimpleLink Academy 中的 DMM 集成教程说要将广播集的数量减少到1。 但是、我现在收到了来自 SysConfig 的警告。 如何让 SysConfig 停止期望两组设置、以便在不显示此警告的情况下进行构建? 我当然可以容忍它、但理想情况下、人们不应忽略警告...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    指派专家进行评论。

    谢谢、
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您告知我们。 您无法删除此警告、因此您现在需要忽略它。 我们将在以后的版本中删除它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、如果您使用 SimplLink CC13x2/CC26x2 4.20 SDK 或更高版本、我认为此警告已删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。