This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:待机模式和从 GPIO 唤醒

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/943527/cc1352r-standby-mode-and-wake-from-gpio

器件型号:CC1352R

您好!

我希望 能够将 CC1352R 置于最低功耗模式、并通过 GPIO 或经过特定时间后将其唤醒。

我的独立之处在于 、CC1352R 中的 Power_shutdown ()调用不支持 shutdownTime 参数。 是这样吗?

所以我离开了 ClockP_SLEEP (),它会将器件置于待机模式,并在设定的时间后将其唤醒。

我无法找到一种方法来使其在调用 ClockP_SLEEP ()时从 GPIO 唤醒。

感谢有关如何解决此问题的任何指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从关断模式只能在引脚中断时唤醒、从待机模式唤醒您可以从引脚中断或在 RTC 上唤醒。

    pinShutdown 示例将向您展示如何通过按下按钮进入和退出关机:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AD2UPG41d.YP16c6cZd5Fg__pTTHBmu__LATEST

    pinStandby 示例将使用 SLEEP ()在活动状态和待机状态之间循环器件

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACsTMQ2l6HH1BzJte74tJg__pTTHBmu__LATEST

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您列举这些示例。  

    我正是遵循这一点。

    正如我提到过的:

    -按下按钮后,我可以使用关机和唤醒功能。

    -我可以使用 Go to standby 并在 N 秒后唤醒。

    尝试通过在 ClockP_SLEEP ()之前调用 PINCC26XX_setWakeake()来扩展待机采样来"混合"这两种情况。 运气差。 我可以多次按下按钮、但它不会被唤醒。 仅在经过的时间之后。

    您能让我知道我的错误或遗漏了什么吗?

    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需使用 PINCC26XX_setWakeake()或 ClockP_SLEEP()。

    如果您希望器件进入待机状态、然后想要在特定时间后唤醒、或者当您收到引脚中断时、只需使用信标即可。 下面的代码是 pinStandby 示例、修改后每3秒或按下按钮时唤醒。

    *
    ==== pinStandby。c ======
    */
    #include 
    
    /* BIOS 头文件*/
    #include 
    #include 
    
    /*驱动程序头文件*/
    #include 
    
    /* TI-Drivers Configuration */
    #include "ti_drivers_config.h"
    
    #include 
    #include DeviceFamily_constructPath (driverlib/cpu.h)
    
    静态信号量_StructureSemaphore;
    静态信号量_handle buttonSemaphoreHandle;
    
    /* led 引脚表*/
    PIN_Config LedPinTable[]=
    {
    CONFIG_PIN_LED_0 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、/* LED 最初关闭*/
    CONFIG_PIN_LED_1 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、/* LED 最初关闭*/
    PIN_TERMINATE /*终止列表*/
    };/*
    
    
    应用按钮引脚配置表:
    *-按钮中断配置为在下降沿触发。
    */
    PIN_Config buttonPinTable[]={
    CONFIG_PIN_0 | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_NEGEDGE、
    PIN_TERMINATE
    };
    
    /*引脚中断引脚表中配置的回调功能板按钮。 */
    void buttonCallbackFunction (PIN_Handle handle、PIN_ID pinId){
    
    
    CPUdelay ((uint32_t)((48000000/3)*0.050f));
    if (!PIN_getInputValue (pinId)){
    
    Semaphore_post (buttonSemaphoreHandle);
    }
    }
    
    /*
    === mainThread ====
    //
    void * mainThread (void * arg0)
    {
    PIN_STATE 引脚状态;
    PIN_Handle hPin;
    PIN_Handle 按钮 PinHandle;
    PIN_STATE 按钮 PinState;
    
    uint32_t currentOutputVal;
    
    /*初始化按钮信号量*/
    Semaphore_construction (&buttonSemaphore、0、NULL);
    buttonSemaphoreHandle = Semaphore_handle (&buttonSemaphore);
    
    buttonPinHandle = PIN_OPEN (buttonPinState、buttonPinTable);
    
    /*设置按钮引脚的回调*/
    PIN_registerIntCb (buttonPinHandle、&buttonCallbackFunction);
    
    /*分配 LED 引脚*/
    hPin = PIN_OPEN (&pinState、LedPinTable);
    
    while (1){
    
    Semaphore_pend (buttonSemaphoreHandle、300000);
    
    /*切换 LED,一次性配置所有 LED */
    PIN_setPortOutputValue (hPin、1);
    CPUdelay ((uint32_t)((48000000/3)*0.1f));
    PIN_setPortOutputValue (hPin、0);
    }
    }
    

    Siri