Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 您好!
我有一个信号发生器以大约2kHz 的频率生成方波。 我已将该 siggen 连接到 CC1350 GPIO 引脚(引脚25)、并且已根据上升沿进行 CC1350传输。
µs 我的示波器、我可以看到来自 CC1350的数据包在 siggen 的上升沿之后110 μ s 到达。 这种 µs 非常一致、无论我做什么、我都无法让110 μ s 的值发生变化。
下面是我配置 CC1350的方法:
typedef 结构 { uint32_t 保留:2;//未使用 uint32_t inputMode:2;//0:上升、1:下降、2:双边沿 uint32_t reserved2:4;//未使用 uint32_t 源:5; // 22:RFC_GPI0,23:RFC_GPI1 } 外部触发器; //设置触发器配置 外部触发器触发器配置= { .inputMode = 2、 //两个边沿 //.inputMode = 0、 //上升沿,SWCU185D 页1910 .source = 22 //使用 RFC_GPI0,对应于 PINCC26XX_setMux }; PINCC26XX_setMux (pinHandle、IOID_25、PINCC26XX_MUX_RFC_GPI0); rf_cmdPropTxAdv.pktLen =有效载荷长度; rf_cmdPropTxAdv.pPKT =数据包; RF_cmdPropTxAdv.StartTime =*((uint32_t*)&triggerConfig); RF_cmdPropTxAdv.startTrigger.triggerType = TRIG_EXTERNAL