This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用"UART 连接到 USB 桥接"

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/942547/cc1352r-connect-using-uart-to-usb-bridge

器件型号:CC1352R

您好!

我想在生产前检查要考虑的项目。

问题1. "非预编程芯片"内置引导加载程序吗?

问题2. 是否可以使用 USB 转 UART 桥接器将我的定制板(非预编程芯片)连接到 PC (SmartRF Studio 或闪存编程器2)、如下所示?

- SmartRF Studio:用于射频测试

- 闪存程序2:用于 F/W (我的代码)下载

问题3. 如果可能、请告诉我如何操作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:是、请参阅中的图1  

    Q2:SmartRF Studio 使用 JTAG、这意味着您将无法通过 UART 接口使用 SmartRF Studio。

        可以使用闪存编程器2通过 UART 对芯片进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常感谢您的回答。

    简而言之、如果我想执行射频测试、

    选项1. 通过 JTAG 接口使用 SmartRF Studio。

    选项2. 通过 UART 接口使用我的定制射频工具。

    我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视情况而定。 您计划如何执行选项2? 通过此选项、您可以通过 UART 接口上传接受命令的固件、但必须编写特定软件才能进行射频测试。 如果此操作未按预期运行、则如果代码中出现错误或电路板出现故障、则不会执行此操作。  

    一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项2就是我的想法。 ^^μ A

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通过 UART 接口检查闪存程序2。

    但是、它在窗口中显示"未知设备"、如下所示。

    问题1. 我缺少什么吗?

    问题2. 在 MP 阶段、是否有任何像 Gang 编程器那样并行写入芯片的解决方案? 还是应该逐一写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:对于 UART、您必须手动选择目标器件(所显示屏幕截图的左下角)

    Q2:闪存编程器2是一款面向调试的工具、不适用于大规模生产。 为此、您必须查看由3提供的内容。 销售商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!