This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:具有 SHA2驱动器的 HKDF (HMAC)

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/941512/cc1352r-hkdf-hmac-with-sha2-driver

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

您好!

对于客户、我需要开发一种安全密钥交换算法、该算法使用 HKDF (带 HMAC)来生成新的共享密钥。

从我现在可以看到、驱动程序中不支持此功能、但我在 该线程中看到 、它、或者至少 HMAC 器件、正在开发中、将于2020年下半年发布。

您能否提供更新、以确定是否仍然如此、以及是否计划了具有此功能的版本、以及具体的功能是什么?

在开始从头开始开发所有内容之前、我想知道...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marjin、您好!

    此功能包含在核心 SDK/TI 驱动程序 v5.30中、该驱动程序将于2020年10月在 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v4.30中发布。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将等待这个版本、然后...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、新的 HMAC 驱动程序是否支持 HKDF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 SHA2 TI 驱动程序文档发布时查看它、以确定它是否包含您所需的功能。

    此致、
    Ryan