This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:邻信道选择性

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/942989/cc1312r-adjacent-channel-selectivity

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1120

您好!

我的客户想知道 CC1312R 是否具有 CC1120等信息:

(以下来自 CC1120)

–相邻信道选择性:

12.5kHz 偏移时为64dB

–阻断性能:10MHz 时为91dB

–极低相位噪声:

10kHz 偏移时为–111dBc/Hz

–152-174MHz 和430-470MHz 频段中的兼容性

请提供意见、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅  器件数据表(SWRS210G)中的第5.14 359MHz 至527MHz -接收(RX)部分。