This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:升压模式设置

Guru**** 2562050 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/942060/cc1352r-boost-mode-setting

器件型号:CC1352R

您好!

我已经测试了我的定制 CC1352R 板、并希望使用 SmartRF Studio 检查"升压模式"。

但是、13dBm 是最大功率、可在470MHz 设置中的 TX 功率窗口中选择。

如需了解相关信息、 与 CC1350-4 LP 连接时的最大功率为15dBm。

问题1. 您能告诉我如何设置和测试吗?

问题2. 升压模式下的射频性能是否正常? 如杂散发射等...

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于433MHz 频带中的最大输出功率受到限制、我们尚未查看最大输出功率的设置。 要获得最高输出功率、请尝试使用与868MHz 相同的升压设置:

    // Tx:将 PA 修整设置为最大值以最大化其输出功率(在 ADI0中、设置 PACTL0=0xf8)

    ADI_REG_OVERRIDE (0、12、0xF8)、

    除之外  

    // TX 功率:14dBm (需要在 ccfg.c 中定义 CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1、请参阅 CC13xx/CC26xx 技术参考手册)

    可在 syscfg 中进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否验证了14dBm 时的射频性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道。 因此、您必须自行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。