请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 您好!
我已经测试了我的定制 CC1352R 板、并希望使用 SmartRF Studio 检查"升压模式"。
但是、13dBm 是最大功率、可在470MHz 设置中的 TX 功率窗口中选择。
如需了解相关信息、 与 CC1350-4 LP 连接时的最大功率为15dBm。
问题1. 您能告诉我如何设置和测试吗?
问题2. 升压模式下的射频性能是否正常? 如杂散发射等...
谢谢。