This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:CC1350电源线在取出电池后不会降低电量???

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/940292/launchxl-cc1350-4-cc1350-power-line-do-not-low-down-after-remove-battery

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
主题中讨论的其他器件: CC1350

各位专家、您好!

我使用 LAUNCHXL-CC1350-4参考设计文件制作自己的电路板。 但是、现在我的板有问题。

问题在于、我移除电池后、用于为 cc1350芯片上电的电源线在 TX、RX 时不会降低

线路正在连接到另一个设备。 我的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这很可能是电流从 TX/RX 引脚上的内部 ESD 二极管泄漏到 VDDS 电源轨、从而使芯片保持活动状态。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您处于数据表中规定的"绝对最大额定值"范围内。 从您的帖子中、我得到的印象是、这没有完成。