This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:低于1GHz 论坛

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/940096/cc1352r-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC1352R

您好!

我从"Mouser "购买了 CC1352R 芯片、以制作定制板。 以下是我的问题。

1.软件类型(协议、射频驱动程序等) 内部?

2.是否可以使用 SmartRF Studio 对我的定制板进行射频测试而无需下载任何软件?

请告诉我如何将定制板连接到 PC 以便使用 SmartRF Studio。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)芯片未预编程。 您必须为自己使用的任何软件创建一个安装程序。 我建议您查看 SDK 中的文档和示例:

    2) 2) SmartRF Studio 通过 JTAG 接口将小型 RAM 映像下载到芯片。 但它不会将任何内容下载到闪存。 但是、作为用户、您不必执行任何操作即可使用 SmartRF Studio 进行测试。 只需将 JTAG 接口连接到调试器(XDS110作为输出示例)、您就可以使用 SmartRF Studio 来控制芯片。

    3) 3) JTAG 接口。 最简单的方法是使用所有 CC13xx 和 CC26xx LP 具有的 XDS110调试器。 请参阅文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、之三.

    您是说我可以使用 SmartRF Studio 来控制"未预编程芯片"、而无需 通过 JTAG 接口进行任何下载吗?

    我的第一个目标是对我的定制板进行射频测试。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。