您好!
我需要测量汽车钥匙卡的频率、并在频率测量之外通知以 bps 为单位的数据速率、如果可能、还通知调制类型。 频率范围为300MHz 至915MHz。 主要频率为315MHz、433MHz、868MHz 和915MHz。 我可能需要为每个频段使用至少四根天线。
我有以下问题:
1) 1)是否可以测量这些频率,此外,还可以使用 CC1101测量数据速率并发现调制类型?如果可以,是否有办法仅使用一个或两个电路和一个或两个 CC1101来实现此目的?
2) 2)有不同类型的 CC1101。 CC1101和 CC1101-Q1。 我看到它们在功耗方面存在差异、 并且频率范围略有不同。 它们之间是否有任何更显著的差异?
此致。
Daniel。