This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:RKE 系统中的频率测量、数据速率和调制类型

Guru**** 2544370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/939237/cc1101-frequency-measurement-data-rate-and-type-of-modulation-in-rke-systems

器件型号:CC1101

您好!

我需要测量汽车钥匙卡的频率、并在频率测量之外通知以 bps 为单位的数据速率、如果可能、还通知调制类型。 频率范围为300MHz 至915MHz。 主要频率为315MHz、433MHz、868MHz 和915MHz。 我可能需要为每个频段使用至少四根天线。

我有以下问题:


1) 1)是否可以测量这些频率,此外,还可以使用 CC1101测量数据速率并发现调制类型?如果可以,是否有办法仅使用一个或两个电路和一个或两个 CC1101来实现此目的?

2) 2)有不同类型的 CC1101。 CC1101和 CC1101-Q1。 我看到它们在功耗方面存在差异、 并且频率范围略有不同。  它们之间是否有任何更显著的差异?

此致。

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101-Q1是一款通过汽车认证的器件。  

    数据表涵盖了该器件涵盖的确切频率范围。  

    这种测量是否用于实验室用途、或者您是否打算部署应分析"一切"的单元? 如果是后者、您如何知道您正在挑选 RKE? 根据以上规格、听起来好像您将在空中拾取任何无线电传输。

    如果您使用异步模式、则可以通过让 MCU 查看位之间的距离来查找数据速率。 在这种情况下、您需要在 RSSI 上控制传入信号(不要忘记它在该模式下是否受支持)、否则您将会收到大量噪声、您将无法判断您接收的是噪声还是所需的信号。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我是否回答了您的问题、但该测量结果将由产品的用户进行。 他们会将钥匙卡或门控(来自任何制造商)指向产品、同时按下钥匙卡的按钮、同时触发产品的测量。 遥控钥匙与产品之间的距离应短,约为10厘米(约4英寸)。 在这段距离内、如果用户不处于非常嘈杂的环境中、则遥控钥匙发出的信号可能会比其他信号高得多。 这样、我希望来自杂散源的信号不会对所有频率造成严重干扰、我打算使用射频开关在315/433和868/915电路之间切换、每个电路的两个天线也是如此。

    关于数据速率、我不理解您何时提到"通过让 MCU 查看位间的距离来使用异步模式"查找数据速率。

    我在文档 DN505 (SWRA114)第5.2.1节中看到,可以使用本节的公式2计算数据速率。 我不知道 DRATE M 和 DRATE 是什么参数。我在数据表的文档中没有找到它们。

    关于您提到的 RSSI,您的意思是我可以使用 SSSI 计算传入信号的数据速率? DN505文档中的公式2未使用该公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意味着您要在产品中实现一个学习功能、使产品能够与所有 RKE 系统兼容?

    您能否详细解释一下该产品? 我不确定您的提问是否可行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我说"来自任何制造商"时、我意味着我不能说、以前、这是 密钥卡的制造商。 产品与以下内容相似、但不相同:

    www.youtube.com/watch

    不同之处在于、它将测量其他频段并同时告知数据速率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:我假设一些信息是已知的。 这意味着此类型的远程控制具有一组给定的可能调制格式和数据速率?  

    请参阅数据表( )中 的"数据速率编程"以了解 DRATE_M/DRATE_E  

    频率:为此、您必须进行扫描并查看 RSSI。 这意味着、如果密钥在433.92MHz 上发送、则此通道上的 RSSI 将比其他通道高得多。 您想要的分辨率是100kHz?

    请参阅"异步串行操作"一章。在其他模式中、对讲机仅在知道数据速率时才会接收到数据。 您需要的是将原始比特火车送入 MCU 以对数据进行后处理。 除了避免噪声之外、我还会考虑使用 CCS (只需查看高于给定 RSSI 水平的信号)