This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:CC110L 能耗估算

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR5969, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/938765/cc110l-cc110l-energy-consumption-estimation

器件型号:CC110L
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994MSP430FR5969

你好! 我有一系列 MSP430FR5969和 MSP430FR5994、我打算使用 CC110L Booster Pack、以便能够使用射频功能。 在此之前、您是否有关于无线通信的粗能量消耗的数据? 例如、TX/RX 在任何频率、任何输出功率、每秒/每位平均产生的能源成本? 因为我在手册或论坛等上找不到这些能耗详细信息 任何数据都将非常有用、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    您可以在 CC110L 数据表中找到所需的信息:

    请参阅 第4.5章"电流消耗"。