Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我在 CC13x2_26x2 SDK v4.20.01.04中尝试预览 UART2驱动程序。
在 SysConfig 工具中、我禁用了 UART 部分并添加了新的 UART2 "移植"所有相关配置。
在我的应用程序中、我必须为一个数组使用一大块 RAM、我现在必须调整大小、然后才能适应内存使用情况的变化。
切换到这个新的 UART2后、我遇到链接器错误、溢出的字节为2808、因此这必须与新驱动程序的存储器要求相关。
我注意到没有针对环形缓冲器的配置、因此我猜这可能与之相关。
问题/顾虑是:不应该在新驱动程序中公开此配置、以便开发人员可以将其调整为自己的使用、而不是(可能)使用可以占用大量 RAM 的安全默认设置?