This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SmartRF 数据包监听器数据速率限制是多少?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/937720/what-is-the-smartrf-packet-sniffer-data-rate-limit

主题中讨论的其他器件:CC2544

我目前有以下硬件

  • 德州仪器智能 RF05评估板1.8.1
  • 德州仪器 CC2510EM 3.0

使用 SmartRF 数据包监听器、我的目标是监听来自 CC2544器件的数据包。 我相信监听器无法以2MBSP 的数据速率监听数据包。 这是真的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据以下文档、不支持该功能。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供问题的答案、如 SWRU283第23.11节所示 、数据包监听器在2Mbps 数据速率下不起作用。

    此致、
    Ryan