This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:功耗与数据表

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/937848/cc1190-power-consumption-vs-datasheet

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1120

尊敬的 e2e 支持:

我的客户正在使用我们的 CC1120 + CC1190并获取以下功耗(CC1120 + CC1190 IQ)的测量值。

您能不能帮助理解为什么我们离数据表值以及应用报告 SWRA393C 中的数据很远?

它是否与 CC1190输入电源相关?

HGM

LGM

输出 CC1120

(dBm)

输出 CC1190
(dBm)

总电流消耗
(mA)

输出 CC1190
(dBm)

总电流消耗
(mA)

-15

14.

83、7.

10、5.

59、5.

-11.

17.

87、3

14.

64、6.

-8.

19.5.

94

16、5

71.

-4,5.

22、5

105、6

19.5.

82,3

0

25

126、2.

23

107、2.

1.5

25、5

132、5.

24

117

5.

26、5

150、8.

26

137、6.

10.

27、5.

187、5.

27、25

174、6.

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑这些结果在物理上几乎是不可能的。 要在50欧姆时获得27dBm、需要给定的电流。

    您是否能够提供一张图片、展示如何测量该值?