This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:晶体负载电容

Guru**** 2559770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/937748/cc1352r-crystal-load-capacitance

器件型号:CC1352R

您好!

您是否会澄清晶体的负载电容? 您的 BOM 中没有任何信息。

根据《CC26xx 和 CC13xx 无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选择(修订版 H)》、两者均为7pF。 正确吗?

这是因为我的器件供应商说、许多用户使用的"FC-135 32.7680KA-AG0"具有12.5pF (CL)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我搜索 FC-135 32.7680KA-AG0、我会得到7.0pF CL。 请注意、从数据表中指定 CL 可介于6.0pF 至12.0pF 之间、这意味着12.5pF 将超出规格。 数据表还在"表5-6中添加了此脚注。 32.768kHz 晶体振荡器(XOSC_LF)": "使用 TI 参考设计的默认负载电容、包括寄生电容。 可使用具有不同负载电容的晶体"、表示7.0pF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 FC-135 32.7680KA-AG0数据表中检查时、有三种类型:7pF、9pF、12.5pF。  e2e.ti.com/.../Crystal_5F00_FC_2D00_135_5F00_en.pdf

    我知道、外部负载电容值与负载电容有关。 我使用两个12pF 电容器。

    总之、您是说7pF 是正确的负载电容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7pF 是正确的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    BR、