This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:原理图审阅

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/936709/cc1352r-schematic-review

器件型号:CC1352R

大家好、TI 员工、

请您查看我的原理图吗? 我希望您特别检查平衡-非平衡变压器和滤波器值。  e2e.ti.com/.../CC1352R_5F00_Schematic.pdf

- MCU:CC1352R

-频段:低于1GHz (470-510MHz)和2.4GHz (BLE)

-参考原理图

- 低于1GHz (470-510MHz):CC13xxEM-7XD-4251_Schematic 1_2_0

-2.4GHz (BLE): CC1352REM-XD7793-XD24_Schematic

提前感谢

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否计划使用0402组件? 那么原理图看起来不错。

    对于0201、您可以查看   2.4GHz 器件。  

    请注意、0402的拉电流可能比0201困难

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我计划使用0402组件。

    感谢您查看和获取信息。

    还有一个问题、

    如果我使用厚度为1.0或1.2mm 的 PCB 并设计  50欧姆的射频迹线、

    性能会降低多少?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计为4层。 在4层设计中、最重要的参数是第1层(元件层)与下方接地层之间的距离。 这应与参考设计中的相同。 这是为了保持寄生效应不变。 然后、电路板的总厚度会产生有限的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了、非常感谢。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我准备好开始制作 PCB 图稿并需要一些建议。

    当您查看我的原理图时、我使用的是差动前端模式。

    让我知道差分信号的阻抗。 200 Ω?  还是50欧姆?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会为这些线路指定阻抗。 原因如下:

    -这些线路太短,不能像传输线路那样工作  

    这些线路未连接到50欧姆点或类似的点。  

    如果您看看各种参考设计、这些线路的布线宽度和与周围接地层的间距略有不同。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    BR、