This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:低级射频访问

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/909396/cc1312r-low-level-rf-access

器件型号:CC1312R

你好!

我们希望引导加载程序具有一些基本的射频测试模式。

引导加载程序很小、在 CC1312R 中只占用不到一个闪存页-这是 CCFG 的最后一页。 我们已经能够使用 driverlib 来实现我们几乎所有的功能。 RF 部件例外。 我们只关注运行测试模式、例如连续波 TX 和恒定 RX -无实际数据传输。

是否有任何不太复杂的方法来实现这一目的、同时避免在多模式、驱动程序和 Nortos 等大型库中进行链接? 我们希望使引导加载程序尽可能小。

您认为自己编译库可以节省多少成本吗?

此致、

法罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frode、  

    指派专家进行评论。  

    谢谢、
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frode、

    我认为您在编译器上不会节省太多驱动程序本身、单独使用射频驱动程序会包括多个依赖项、例如功率驱动程序和大多数 DPL。

    在非常简单的用例中(假设没有电源管理等)、如果您是大小限制、则可以更轻松地对射频驱动器进行逆向工程。 基本上、尝试自行设置无线电接口、而无需使用所有调度和电源管理部件、只需将驱动程序的基本最低要求考虑在内。

    在这种情况下、您可能不需要任何信标、SWI 和计时器、只需使用 DriverLib 控制电源和 HWI。

    不幸的是,没有这样的例子,对此我建议的最佳办法就是上文。