请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 你好!
我们希望引导加载程序具有一些基本的射频测试模式。
引导加载程序很小、在 CC1312R 中只占用不到一个闪存页-这是 CCFG 的最后一页。 我们已经能够使用 driverlib 来实现我们几乎所有的功能。 RF 部件例外。 我们只关注运行测试模式、例如连续波 TX 和恒定 RX -无实际数据传输。
是否有任何不太复杂的方法来实现这一目的、同时避免在多模式、驱动程序和 Nortos 等大型库中进行链接? 我们希望使引导加载程序尽可能小。
您认为自己编译库可以节省多少成本吗?
此致、
法罗德