This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在433MHz 下、CC1352R/P 使用哪个 Launchpad

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/907938/cc1352p-which-launchpad-to-be-used-for-cc1352r-p-for-433-mhz

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1350-4

尊敬的先生/女士:

我想将 CC1352 LP 用于433MHz 频率范围。 但在产品部分和论坛中、我了解到 CC1352 LP 不适用于433MHz。
我是否做了一些错误、因此我无法找到合适的 Launchpad。

请提供 Launchpad CC1352 (433MHz)的链接/器件型号。

谢谢、此致、

Aosh shutVyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-CC1352P-4将覆盖433MHz、预计发布日期为7月。

    请注意、2.4GHz 时的功率为+10dBm。 433MHz 路径将具有高达+13dBm 的功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    非常感谢您的快速回答。 如果我在 LAUNCHXL-CC1350-4上开始工作、开发的代码将在将来迁移并移植到 CC1352 (433MHz)上。

    此致、

    Aosh shutVyas