主题中讨论的其他器件:CC1350
-我在本教程中连接了2个 LaunchPad CC1350: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-chaining_launchpads.html
-在 CCS 中,我按照 上述教程创建了目标配置。
-当我测试连接时,我得到错误-275,如下面的日志所示
-注1:使用只有一个 MCU 的目标配置时、每个 LaunchPad 都能正常工作(独立工作)
-注2:我使用闪存编程器擦除了两个 LaunchPad,并确保它们已解锁。
--------------
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\sraml\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1000\0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年2月13日"。
库构建时间为'18:30:11'。
库软件包版本为'9.1.0.00001'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-275'(0xfffeed)。
标题为"SC_ERR_SCAN_POLL_BUSY"。
说明如下:
轮询目标器件的尝试超出了其超时限制。
实用程序或调试器已请求目标器件为
针对特定数据或状态值重复访问。
由于最大数量的内置限制、此操作失败
轮询 JTAG 扫描路径时的尝试次数。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]