This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在1076MHz 至1315MHz 的频率下运行

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/907712/cc1352r-operations-at-1076-mhz-to-1315-mhz

器件型号:CC1352R

大家好、

美好的一天! 我们的客户希望在  1076MHz 至1315MHz 射频范围内使用 CC1352R。 但是 、在该范围内运行时很少提到。 您能否指导我们 如何配置器件以在此范围内传输?   在该范围内、也可以在 CW 模式下进行传输吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天坐在家里、因此我无法进行快速测试、但我相信您应该能够使用 SmartRF Studio 的设置。

    -将 SmartRF Studio 中的频率更改为计算新频率字所需的频率。 lodider 设置(CMD_RADIO_DIV_SETUP.loDivider)应设置为0x4。  

    - CW:最简单的方法是使用 Smart RF Studio 并执行代码导出。 通常、CMD_TX_TEST 应用于获取 CW。