您好!
我使用的是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78。
我有一个基于收集器的路由器应用。 如果路由器从收集器接收到一条消息、发送给休眠终端设备(传感器)、则该路由器的所有其他传输将延迟、直到休眠终端设备唤醒并执行数据请求、或者发生超时。 当我的休眠设备每60秒唤醒一次时、超时设置为64秒。
我是否可以设置任何内容、以便路由器传输其他非休眠消息而不会延迟? 例如、我可以每隔10秒清除休眠 Mac 消息、并将其添加回 Mac 队列、以便传输被挂起的消息。 但是、如果已经有了解决方案、那将会是很好的。
非常感谢、
Andy