主题中讨论的其他器件:CC1350
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
根据客户的请求、我需要获得有关此支持的一些帮助:
为了实现最佳低功耗、他们尝试按照 CCS (当前版本为 v10)的建议优化速度而不是空间。
"我的想法是代码运行得越快、恢复睡眠模式的速度就越快、消耗的功率就越少。
该代码基于 TI 15.4 stack sensor_oad_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例以及 SDK 4.10.00.10
我尝试将 opt_for_speed 0设置为5、但只有0能够正常工作。
当前优化/调试设置:-opt_level=4 -opt_for_speed=2 -g
未使用所有可用代码大小的代码。 建议运行 Optimization Assistant 以查找最佳速度与大小设置(-opt_for_speed)。 双击以开始。
/ti/ccs1000/xdctools_3_61_00_16_core/xs
/ti/simplelink_cc13x0_sdk_4_10_00_10
/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.0.LTS/bin/armcl
CCS 中的错误:Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001) Cortex_M3_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)"
有人能帮我解决这个问题吗?
非常感谢。
此致、
Brian