This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:实现两个板之间的全双工 Sub-GHz 通信

Guru**** 2579465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/904810/launchxl-cc1350-achieving-full-duplex-sub-ghz-communication-between-two-boards

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

我已经完成了一个项目、其中两个板使用 Sub-GHz 相互通信、但一个板可以一次传输、然后接收、另一个板随后发送、我的问题是、我可以在这两个板之间使用 Sub-GHz 通信协议实现全双工通信吗? 我可以看到、Tx 和 Rx 命令没有为 Tx 指定特定频率或为 Rx 指定特定频率的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无线电不能同时处于 RX 和 TX 模式。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我无法在射频中实现完全双工?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您同时进行全双工传输和接收、这是不可能的。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我已经创建了一个命令链、允许一个板先发送、然后接收、而另一个板先接收再发送、但我的问题是、如果两个板同时启动发送命令、然后同时启动接收命令、这是可行的吗? 它们是否都能正确获取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不确定您想要/要求的确切内容。 如果两个电路板同时开始传输、则很可能会相互干扰、以便没有人能够从它们接收任何内容。 如果这是您想要执行的操作(同时从多个电路板传输)、它们需要在不同的频率下运行。

    Siri