This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:4-GFSK 设置

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/905134/cc1200-4-gfsk-settings

器件型号:CC1200

您好!

我们将 CC1200调制解调器用于我们的900MHz 无线电、我们使用2GFSK 和4GFSK 调制格式。

 我们在单个房间中有多个无线电(所有都有 CC1200)、它们可以通过良好的 RSSI 进行无线通信。 对于 GFSK-4、我们遇到数据包丢失(每三个数据包中就有一个、必须重试)。 在相同条件下、GFSK-2问题消失。

 我们将频率偏差设置为623.779297KHz 时的最大值、1.6MHz 时的 RX BW、符号速率为500kSPS (1000Kbps;上采样因子= 1)

您能不能为我们提供帮助、帮助我们消除/最大程度地减少数据包丢失。

谢谢你。

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我们在 SmartRF Studio 中提供500ksps 的设置,您是否使用过这些设置?

    -在开始辐射测试之前、您是否进行了传导测量以验证您的设置? 如果您未使用 SmartRF Studio 中提供的设置、则至少应执行 PER 与级别之间的关系、以验证您在所有级别上都获得0。

    -如果您只有两个对讲机、一个 RX 和一个 TX、使用4-GFSK、那么您是否遇到相同的问题?