请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1120 我正在控制2个 ARM 微控制器的2个 TrxEB 评估板。 它适用于可变数据包长度。 我的长度为10。 接收的长度为13。 (我的数据包加地址字节加2个状态字节 RSSI 和 CRC -数据包长度字节不包含在数据包大小中。
当达到固定长度10时、什么也不起作用。 我将 PKTLEN 更改为0x0A (之前为0xFF)、将 PKT_CFG0更改为0x00 (之前为0x20)。 我在 Create_Packet 函数中不再包含数据包长度字节。 地址字节和我的10个字节。 我还缺少什么?
谢谢。
Sutton