This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:需要更新文档

Guru**** 2559730 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/902900/cc1312r-documentation-update-needed

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

按照 SimpleLink Academy for Sensor Controller Studio、SDK 4.10、我认为需要更新文档以反映 SysConfig 的使用情况、而不是板级配置文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。 我将编写一个 TT 以更新此 SLA、并在其中包含与此相关的实验的 syscfg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我、在使用 syscfg 时、您在遵循此 SLA 时是否遇到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢。

    目前、我已在 syscfg 文件中对以下行进行注释:

    /*===== GPIO ==== //
    var gpio = scripting.AddModule ("/ti/drivers/GPIO);
    //var gpio = gpio.addInstance();
    //gpio.$hardware = system.deviceData.board.components.LED0;
    //gpio.$name ="CONFIG_GPIO_LED_0"; 

    从 UI 中完全删除 GPIO 会导致电源策略错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此 SLA、禁用 syscfg 并不容易、请参阅 syscfg 上的 SLA 了解操作方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、实际上、我之前所做的事情最终导致了误差旋转。 您的解决方案没有。