This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:适用于多个地区的 CC113L 和 CC115L 单个设计以及其他问题

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/902656/cc113l-cc113l-and-cc115l-single-design-for-multiple-regions-and-other-question

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他器件:CC115L

团队、

发件人字段:

  • 是否可以为软件包添加某种寻址方式?
  • 是否可以在美国和欧洲使用的频段中使用单个设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是的。 请参阅"地址滤波"(数据表中 CC113L 的5.10.2.1)。 对于 CC115L、您可以将其添加到有效载荷中。

    2)是。请参阅 https://www.ti.com/tool/CC110LEM-868-915-RD 、其中涵盖了 CC113L 和 CC115L。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    如果现场团队有更多问题、他们将在此处发帖。