This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:CC1121 -管理;CC13x

Guru**** 2515195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1101, CC1312R, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/902208/cc1121-cc1121---cc13x

器件型号:CC1121
主题中讨论的其他器件: CC1101CC1312R

尊敬的团队:

客户目前使用具有4GFSK 调制功能的 CC1121。 两个问题:

  • CC131x 是否还能支持该调制方案?
  • 将代码从 CC1121移至 CC131x 有多复杂?
  • 您是否有使用相同硬件(和天线)的868MHz 和 915MHz 参考设计?

谢谢!

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我们没有针对 CC13x0上的 prop 的4GFSK 支持

    我们在 CC13x2上支持4-GFSK

    -由于 CC1101和 CC1121具有一些相同的功能,因此 可以 使用此 dev.ti.com/.../cc1101-migration.html 来了解移植软件所需的复杂性。  

    -有关覆盖868MHz 和915MHz 频率的天线、请参阅 CC1312R Launchpad (www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC1312R1)。