This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101频率范围超出规格

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/901879/cc1101-cc1101-frequency-range-is-out-of-specs

器件型号:CC1101

CC1101的数据表列出了300-348、387-464、779-928MHz 的频率范围。 我拥有的 CC1101板(亚马逊提供的带 SMA 天线的 Arduino 模块)具有不同的范围、即309-362、412-482和825-965MHz。  它是一个26MHz 晶体。 我正在传输一个 OOK 信号、没有前导码、没有同步、没有 CRC

导致频率范围发生这种变化的原因是什么? 我可以微调到特定频率、但范围不是规格。 为什么?

--------------------------
CC1101服务/调试工具 v1.0
--------------------------
----------------------
CC1101版本
----------------------
PARTNUM  0
版本  14
MARCSTATE 1.
----------------------
CC1101寄存器
----------------------
IOCFG2 1.    
IOCFG1   2E
IOCFG0   2.
FIFOTHR  F
SYNC1    0
SYNC0    0
PKTLEN   3D
PKTCTRL1 0
PKTCTRL0 0
地址     0
CHANNR   0
FSCTRL1  6.
FSCTRL0  0
FREQ2    B
FREQ1    EC
FREQ0    4F
MDMCFG4  C6
MDMCFG3  1F
MDMCFG2  30.
MDMCFG1  2.
MDMCFG0  F8
DEVIATN  0
MCSM2    7.
MCSM1    0
MCSM0    18.
FOCCFG   14.
BSCFG    6C
AGCCTRL2 7.
AGCCTRL1 0
AGCCTRL0 92
WOREVT1  87
WOREVT0  6B
WORCTRL  FB
FREND1   56.
FREND0   11.
FSCAL3   E9
FSCAL2   2A
FSCAL1   0
FSCAL0   1F
RCCTRL1  41.
RCCTRL0  0
FSTEST   59.
测试    7F
AGCTEST  3F
测试2    81.
测试1    35.
测试0    9.
----------------------
读取 MHz
----------------------
基本频率310,000 MHz
汽车。 频率310,000 MHz
通道  0
FREQ2    B
FREQ1    EC
FREQ0    4F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是的双柱  

    问题将在原始帖子中处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已在上一个主题中得到解决。 更改 FREQ 寄存器时、必须更改 TEST0和 FSCAL2寄存器

    e2e.ti.com/.../88103