This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:2003 AN001 SWRA090的最新版本(RED 指令)? (用于免许可证收发器操作的 SRD 法规)

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/901913/cc1190-up-to-date-version-red-directive-of-the-2003-an001-swra090-srd-regulations-for-licence-free-transceiver-operation

器件型号:CC1190

您好!

上述特性对于概括介绍在开发低于1GHz SRD 时需要注意的要点非常有帮助。

根据可用的 RED 指令或在工作中是否有更新版?

谢谢!

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、没有任何更新 AN001的具体计划。

    它是您在寻找的特定产品吗?  

    这些文档旨在作为指南、并不涵盖有关法规的所有详细信息。 有关详细信息、您需要访问 ETSI 和 FCC 主页以下载最新版本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没什么特别的 是的、我´s 所有标准。

    但直流等一些东西需要更详细的解释。

    对于直流、意味着整个频带中的传输时间、而不是通道或子频带中的传输时间。

    我从一个通知机构了解到这一点。 三个红屋不知道这一细节。

    等等...

    Andreas