This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125 PA 阻抗匹配

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1163789/cc1125-cc1125-pa-impedance-matching

器件型号:CC1125

我们是 CC1125的新用户。 我们的要求是使用225MHz 至230MHz 频带。 仅 CC1125 Tx (LNA_P 和 LNA_N 未连接)。 PA 需要匹配50欧姆、因为它将连接到80W 放大器。 出于匹配目的,PA 引脚17上是否有阻抗数据 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、从未针对该频率设计过参考设计、因此该频率上的最佳负载阻抗未知。 您可以尝试从 https://www.ti.com/lit/pdf/swra398开始 、并根据频率差异略微调整组件的比例。 由于您希望使用80W、您需要理想匹配吗、或者换句话说、在此用例中、您需要 CC1125的最大输出功率吗? 我建议您考虑在 CC1125输出上使用 SAW 滤波器或类似器来控制谐波、因为此处的放大率相当大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照 GhostOf 的建议回答此问题。

    此致、

    Zack