This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120DK:一个 TrxEB 板将连接到 SmartRF Studio 7、另一个 TrxEB 将不会连接

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/917001/cc1120dk-one-trxeb-board-will-connect-to-smartrf-studio-7-the-other-trxeb-will-not-connect

器件型号:CC1120DK

软件:SmartRF Studio 2.17.0单击 Sub-1 GHz 选项卡。

已连接设备列表:

  TrxEB (USB 器件 ID=2195、Fireware revision=0044)、-CC1120

另一个 TrxEB 板未显示。

两个 TrxEB 板均为修订版1.7

两个电路板具有相同的跳线

硬件:PN:CC1120DK

         版本2.0.0

如何连接另一个板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以按以下方式进行操作。

    1. 连接 第一块板并双击 SmartRF Studio 图标。 当它打开时、选中"Connected Devices"下的。 如果电路板正常、则 SmartRF Studio 会识别电路板。 然后双击该"连接的设备"、它将打开一个控制面板。
    2. 现在关闭控制面板、断开第一块板 并关闭 SRS 窗口。
    3. 连接 第二个板并双击 SmartRF Studio 图标。 当它打开时、选中"Connected Devices"下的。 如果电路板正常、则 SmartRF Studio 会识别电路板。 然后双击该"连接的设备"、它将打开一个控制面板。
    4. 如果未出现在"已连接设备"中、则 TrxEb 或 CC1120EM 必须存在问题。 您可以检查 TRxEb 上的电源跳线引脚上的电压、或者交换第一组电路板上的电路板、并查看哪个电路板有问题。
    5. 如果第二块板也出现在"已连接设备"下、则表明电路板没有问题。
    6. 如果两个板都正常、然后连接第一个板、双击该"连接的器件"打开控制面板
    7. 然后连接第二块板并观察第二个连接的器件、并双击该"连接的器件"打开控制面板

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的解决方案未解决问题。 您提供的解决方案我已经尝试过、您的解决方案没有提供任何新的见解。  我认为 TrxEB 板上的软件有问题。  我想我需要重新加载软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅用户指南 SWRU294中的第11节以更新固件。 引导恢复模式和电路板恢复方法。

    谢谢、

    PM