请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1350、 CC3200、 CC3100
大家好、
您能告诉我 CC1350 LP Rev 1.1是否内置了 WiFi、BLE、Zigbee 硬件模块、或者我们需要购买并连接它吗?
谢谢、
署理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您最好在使用 CC1352时加以考虑。 它支持 BLE、ZigBee、Thread、专有等、并且软件堆栈随时可用。
您可以参阅 WiFi 设备 CC3x20、CC3x35、CC3100和 CC3200以及模块。
我不确定我们是否有组合(WiFi + CC13xx) 参考设计/模块、但您可以获得 CC1352LP 和 WiFi 模块、并且可以连接和测试您的应用。
谢谢、
PM