请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:CC1310、
您好!
我们有 CC1310板、专为433MHz 频率设计。 我们已使用 CC1310对该板进行了433MHz 测试、不会出现任何问题。
由于某些存储器限制、我们选择了 CC1312R。
我检查 CC1312R 和 CC1310引脚对引脚兼容、并且支持433MHz 频率。
因此、我们已将 CC1310替换为 CC1312R、但现在电路板通信失败。
我们已经在射频工作室进行了测试。
您能帮助解决此通信问题
谢谢、
苏里亚